Browser Collegamento dinamico
Utilizzare il browser dei collegamenti dinamici per selezionare il nodo sorgente o l'attributo del collegamento dal modello informativo del progetto.
Il contenuto del browser dei collegamenti dinamici dipende dal tipo di dati della variabile che ha aperto il browser, nonché dalla variabile selezionata nel browser stesso. Ad esempio, le opzioni
Formato
vengono visualizzate solo se la variabile che apre il browser dispone di un tipo di dati String di LocalizedText. L'opzione Formato
non è visualizzata in nessun altro tipo di dati.Aprire il browser di collegamento dinamico selezionando
o
.

Aggiungi collegamento dinamico

Modifica collegamento dinamico

Elemento | Nome | Descrizione |
---|---|---|
![]() | Base | Visualizzare i nodi del progetto che è possibile utilizzare per creare un collegamento dinamico. Questa scheda è disattivata per i collegamenti dinamici avanzati. |
![]() | Avanzato | Visualizzare l'editor dei collegamenti dinamici avanzati nel browser dei collegamenti dinamici. Vedere Editor dei collegamenti dinamici avanzati. |
![]() | ![]() | Filtrare i nodi. |
![]() | Percorso | Target della variabile selezionata. |
![]() | Cerca | Cercare nodi. |
![]() | Progetto | Sfogliare il modello informativo del progetto. |
![]() | Attributo | Attributo OPC UA da applicare al nodo selezionato. |
![]() | Formato | Formato da applicare alla variabile selezionata. |
![]() | Indici di array | Indice di array della variabile selezionata. Questa opzione è visualizzata solo per le variabili di array. |
![]() | Indice bit | Indice per accedere al bit specificato della variabile selezionata. |
![]() | Annulla | Annullare la creazione del collegamento dinamico e chiudere la finestra di dialogo. |
![]() | Seleziona | Creare un collegamento dinamico con l'oggetto selezionato. |
![]() | Rimuovi link | Rimuovere il collegamento dinamico. Nel caso in cui non sia possibile rimuovere il collegamento dinamico, viene visualizzato Ripristina link . |
browser collegamento dinamico
Fornire un feedback