Configurare un layout scalato
Per configurare un layout scalato, aggiungere un oggetto layout scalato e oggetti figli, quindi modificare le proprietà del layout scalato.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà l'oggetto layout scalato e selezionare .Ad esempio, aggiungere il layout scalato inMainWindow (type).
- (Opzionale) Passare il puntatore del mouse sul layout scalato, selezionaree immettere un nome personalizzato per l'oggetto.
- Aggiungere o spostare oggetti grafici figlio sotto il layout scalato.Per ulteriori informazioni su come spostare gli oggetti grafici, vedere Spostare un nodo.Ad esempio, aggiungere pulsanti sotto il layout griglia per creare una griglia di pulsanti. Vedere Pulsante.
- InVista progetto, fare doppio clic sull'oggetto layout scalato e, inProprietà, compilare:
- Modalità riempimento. SelezionareAdattaper mantenere il rapporto di aspetto originale degli oggetti figli quando si ridimensiona l'oggetto layout scalato; selezionareAllargaper ignorare il rapporto di aspetto degli oggetti figli quando si ridimensiona l'oggetto layout scalato.
- Ridimensionamento font. Ridimensionare le dimensioni font degli oggetti figli mentre si ridimensiona il contenitore layout scalato.
- Allineamento orizzontale. Impostare suAllargaper ridimensionare orizzontalmente il layout scalato quando il contenitore padre viene ridimensionato.
- Allineamento verticale. Impostare suAllargaper ridimensionare verticalmente l'oggetto layout scalato quando il contenitore padre viene ridimensionato.
- Larghezza originaleeAltezza originale. Determina la dimensione iniziale dell'oggetto layout scalato.IMPORTANTE: Le proprietàLarghezza originaleeAltezza originalesono visibili solo se si fa doppio clic sull'oggetto layout scalato inVista progetto.SUGGERIMENTO: È inoltre possibile regolareLarghezza originaleeAltezza originaleridimensionando il contenitore del layout scalato nell'editor.
- (Opzionale)Margine sinistro,Margine superiore,Margine destro,Margine inferiore. Impostare i margini per l'oggetto layout scalato.
Per un esempio di implementazione del layout scalato, vedere Layout scalato
layout scalato
Fornire un feedback