Configurare la modalità di autenticazione
Modificare la modalità predefinita di autenticazione utente per consentire agli utenti locali e agli utenti di dominio di effettuare il login a runtime.
Prerequisiti
Per consentire agli utenti di Active Directory di autenticarsi, eseguire le seguenti operazioni:
- Ottenere il nome del dominio e l'indirizzo del server di Active Directory.
- Verificare che il clientWindowssia aggiunto al dominio Active Directory.
Per consentire agli utenti LDAP di eseguire l'autenticazione, ottenere:
- Indirizzo del server LDAP
- File del certificato CA Base64 esportato dal server Active Directory o da un computer del dominio
SUGGERIMENTO:
FactoryTalk Optix Studio
non supporta LDAP su SSL (LDAPS).- Per configurare la modalità di autenticazione
- InVista progettoselezionare il nodo principale.
- InProprietàespandereAutenticazionee quindi inModalità di autenticazioneselezionare un tipo di autenticazione:
- Solo modello. Utenti creati inFactoryTalk Optix Studio.
- Solo locale. Utenti del computer locale.
- Solo dominio. Utenti di Active Directory e LDAP.
- Dominio e locale. Utenti di computer locale, Active Directory e LDAP.
- Dominio, locale e modello. Gli utenti di Active Directory e LDAP, gli utenti del computer locale e gli utenti creati inFactoryTalk Optix Studio.
- OAuth 2.0. Utenti autorizzati con il protocollo OAuth 2.0.
- Configurare le proprietà per la modalità di autenticazione selezionata.Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà di autenticazione.
autenticare
autenticazione
Fornire un feedback