Configurare una sparkline
Configurare l'origine dei dati da visualizzare nell'oggetto Sparkline. Regolare le proprietà dell'oggetto Sparkline.
IMPORTANTE:
Non utilizzare le polilinee come contenitori per le sparkline.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà l'oggettoSparklinee selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValore pennae un nodo o database da cui si desidera ottenere i dati.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- (Opzionale) Configurare le proprietà della Sparkline:
- Colore penna. Colore della penna Sparkline.
- Spessore penna. Spessore della penna Sparkline.
- Finestra temporale. Intervallo temporale della Sparkline.
- Tempo di aggiornamento. Tempo di aggiornamento della Sparkline.
- Massimo asse Y. Valore massimo dell'asse Y.
- Minimo asse Y. Valore minimo dell'asse Y.
- Intervallo alto. Valore alto dell'intervallo.
- Intervallo basso. Valore basso dell'intervallo.
- Colore intervallo. Colore di sfondo dell'intervallo.
sparkline
Fornire un feedback