Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix

I dispositivi target
Rockwell Automation
eseguono automaticamente
Applicazioni FactoryTalk Optix
al momento del trasferimento. Per i dispositivi in cui non è installato il servizio di aggiornamento o per cui l'applicazione di runtime è stata trasferita manualmente, è necessario avviare l'applicazione manualmente sul dispositivo o configurare l'applicazione per l'avvio automatico.
Utilizzare
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
per trasferire in dispositivi locali o remoti. Utilizzare
Editor web di FactoryTalk Optix Studio
solo per trasferire in dispositivi remoti.
FactoryTalk Optix Studio
utilizza
FactoryTalk Remote Access
per trasferire in dispositivi remoti.
IMPORTANTE: Se
Applicazione FactoryTalk Optix
è già in esecuzione su un dispositivo target, il trasferimento di un'altra applicazione
Applicazione FactoryTalk Optix
arresta e rimuove l'applicazione precedente.
Prerequisiti
  • (Opzionale) Configurare il presentation engine per la modalità in cui si eseguirà
    FactoryTalk Optix
    .
  • Confermare che
    Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix
    sia eseguito sul dispositivo target.
    IMPORTANTE: Per funzionare correttamente quando viene eseguito come applicazione,
    Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix
    richiede che la porta TCP 49100 sia raggiungibile e un nome utente valido con una password configurata.
  • Confermare che il dispositivo target disponga di una licenza valida.
    IMPORTANTE: Se il dispositivo target non dispone di una licenza,
    Applicazioni FactoryTalk Optix
    viene eseguito in modalità demo e termina l'esecuzione automaticamente dopo 2 ore.
  • Configurare un dispositivo.
    IMPORTANTE: Configurare un dispositivo locale o remoto. Per configurare un dispositivo locale, vedere Gestire dispositivi di destinazione. Per configurare un dispositivo remoto, aprire
    FactoryTalk®Hub
    e accedere a
    FactoryTalk Remote Access
    . Nella Guida in linea di FactoryTalk Remote Access, vedere
    Vista dominio
    e scorrere a
    Per aggiungere un dispositivo
    . Il dispositivo remoto deve disporre anche del client
    FactoryTalk Remote Access
    Runtime installato e configurato. Nella Guida in linea di FactoryTalk Remote Access, vedere
    Configurazione client
    .
  1. Per trasferire un
    Applicazione FactoryTalk Optix
  2. Selezionare il dispositivo configurato.
    Per ulteriori informazioni, vedere Selezionare un dispositivo target.
  3. Se è stato selezionato un dispositivo remoto, è necessario prima stabilire una connessione VPN a tale dispositivo. Selezionare
    VPN
    o una connessione desktop remoto selezionando
    Desktop remoto
    .
  4. Selezionare
    Esegui
    .
  5. Immettere la password utente per il dispositivo target e selezionare
    OK
    .
  6. Per scollegare
    FactoryTalk Optix Studio
    dal dispositivo di destinazione, chiudere
    Output
    .
  7. Per arrestare
    Applicazione FactoryTalk Optix
    sul dispositivo target, selezionare
    Arresta
    .
    SUGGERIMENTO:
    Se si disinstallano gli Strumenti di runtime, l'applicazione si riavvierà automaticamente al successivo login. Impossibile trasferire un'applicazione dopo la disinstallazione degli Strumenti di runtime in quanto la disinstallazione rimuove il servizio di aggiornamento.
L'applicazione sul dispositivo target viene interrotta.
NOTA: Per scollegare FactoryTalk Optix Studio dal dispositivo target, chiudere il riquadro Output in
FactoryTalk Optix
. L'applicazione continua a essere eseguita sul dispositivo target, ma
FactoryTalk Optix
non è più connesso, pertanto i messaggi non vengono più visualizzati nel riquadro Output.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal