Duplicare un progetto

Duplicare un progetto per utilizzare un progetto esistente come template per un nuovo progetto.
  1. Aprire il progetto da duplicare, quindi dal menu principale selezionare
    Salva con nome
    .
  2. In
    Salva progetto con nome
    , completare:
    1. Nome
      . Il nome del nuovo progetto.
    2. Percorso
      . Il percorso di archiviazione dei file di progetto. Per impostazione predefinita, il progetto duplicato viene archiviato nella stessa posizione del progetto originale. Selezionare l'icona della cartella per passare a una nuova posizione.
    3. (Opzionale)
      Utilizza controllo versione
      . Selezionare per salvare il progetto in un repository Git.
      SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi del progetto FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi del progetto e del repository devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
  3. Selezionare
    OK
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal