Alias incorporati
Gli alias predefiniti includono gli alias Window, RecipeSchema e Session.
Alias Window
È possibile utilizzare l'alias
per fare riferimento alle proprietà della finestra dell'applicazione e agli oggetti grafici presenti in tale finestra.Alias SchemaRicetta
In fase di progettazione, il nodo principale del progetto contiene un alias per ogni istanza
SchemaRicetta
del progetto. Questo alias ha lo stesso nome dell'oggetto SchemaRicetta
relativo. Il progetto contiene anche un oggetto Pannelli dinamici
. Questi alias SchemaRicetta
sono accessibili da qualsiasi nodo e hanno lo stesso BrowseName degli oggetti corrispondenti nel progetto. Ad esempio, viene generato un alias PannelloDinamico1
per un oggetto PannelloDinamico1
.
SUGGERIMENTO:
Vengono creati alias per gli oggetti
Schema ricetta
all'interno del nodo principale del progetto.Alias di sessione
L'alias
punta al nodo Sessione
che esiste solo a runtime. Questo alias contiene diversi nodi con valori basati sulle impostazioni locali dell'utente e della sessione. In fase di progettazione, questo alias è sempre disponibile per tipi e oggetti grafici.alias finestra
alias schemaricetta
alias sessione
alias predefiniti
Fornire un feedback