Cercare nodi

Utilizzare
Cerca
in
Vista progetto
per cercare e filtrare i nodi del progetto nella struttura ad albero.
  • In
    Vista progetto
    , effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per cercare nodi di progetto, in
      Ricerca
      immettere una query di ricerca.
    • Per cancellare la query di ricerca, in
      Ricerca
      , selezionare
      Close
      .
    • Per filtrare i nodi del progetto per tipo, in
      Ricerca
      , selezionare
      e quindi deselezionare i tipi di nodi da includere nella query.
    • Per cancellare tutti i filtri, in
      Ricerca
      , selezionare
      e quindi selezionare
      Cancella tutti i filtri
      .
    È possibile cercare i nodi del progetto utilizzando il loro , inserendo
    n:
    Node_ID
    Ad esempio:
    n: 85/00000000000123456
    SUGGERIMENTO: È inoltre possibile inserire solo la stringa numerica dopo "/" come query di ricerca. La stringa è univoca per ciascun nodo del progetto.
    Ad esempio:
    n: 00000000000123456
    Per attivare la ricerca sono necessari almeno 4 caratteri del NodeID. È inoltre possibile effettuare la ricerca solo per , ad esempio
    n: 8/
    oppure
    n: 123/
    , senza nessun requisito per la lunghezza, ma la ricerca può richiedere più tempo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal