Crear una interfaz para filtrar datos numéricos

Crear una interfaz para filtrar datos numéricos

Cree un cuadro de texto que le permita filtrar las propiedades del motor en función de las consultas introducidas.
  1. Cree el cuadro de texto del filtro de consulta:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Cuadro de texto
      .
    2. Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccione
      Edit
      y escriba
      NumericFilterTextBox
      .
    3. En el panel
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Texto
      y
      ProjectName
      UI
      MotorNumericGrid
      Consulta
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    4. Establezca
      Texto de marcador de posición
      en
      SELECT * FROM Model WHERE
      {Conditions}
      .
  2. Cree la etiqueta del filtro de consulta:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      NumericFilterLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Filter motors:
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal