- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Configurar una aplicación como un cliente MQTT
Message Queue Telemetry Transport (MQTT) es un protocolo estándar ISO basado en un agente de mensajes, que se encarga de distribuir los mensajes a los clientes destinatarios.
Ejemplo de aplicación

CONSEJO:
Puede descargar un proyecto de ejemplo desde:
MQTTClient.zipRequisitos previos
- Agregue la biblioteca de terceros NuGet Gallery | M2Mqtt. Consulte Gestionar bibliotecas .NET de terceros.
- Para desarrollar el proyecto
- Guarde el proyecto.
Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión