Esquema de receta
Conjunto de variables/ingredientes con los que se pueden configurar una o más recetas.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
|---|---|---|---|
Nombre de la tabla | TableName | Nombre para asignar a la tabla de la base de datos que contiene las recetas. Si está vacío, el nombre de la tabla corresponde al BrowseName del esquema de receta. | |
Nodo de destino | TargetNode | Nodo primario dentro del cual se deben seleccionar variables que usar como ingredientes. | |
Tiempo de espera | Timeout | Tiempo de espera para cargar valores de los ingredientes de FactoryTalkOptix a las variables de campo. | |
Métodos
Crear receta
- BrowseName
- CreateRecipe
Nombre | DataType | Descripción |
|---|---|---|
Ejecutar receta de refactorización
- BrowseName
- RefactorRecipe
Crear EditModel desde la receta
- BrowseName
- CreateEditModelFromRecipe
Crear EditModel desde el esquema
- BrowseName
- CreateEditModelFromSchema
Cree un modelo de edición con los ingredientes del esquema de receta.
Nombre | DataType | Descripción |
|---|
Copiar
- BrowseName
- Copy
Copie en el modelo de edición los valores de los ingredientes del controlador.
Nombre | DataType | Descripción |
|---|---|---|
Copiar desde el modelo de edición
- BrowseName
- CopyFromEditModel
Nombre | DataType | Descripción |
|---|---|---|
Crear receta
- BrowseName
- CreateStoreRecipe
Agregue una fila en la base de datos para una nueva receta.
Eliminar receta en el almacén
- BrowseName
- DeleteStoreRecipe
Elimine una receta en la base de datos.
Crear EditModel desde la receta almacenada
- BrowseName
- CreateEditModelFromStoreRecipe
Cree un modelo de edición desde los ingredientes y los valores relativos de una receta almacenada en la base de datos.
Nombre | DataType | Descripción |
|---|
Copiar desde la receta almacenada
- BrowseName
- CopyFromStoreRecipe
Copie los valores de una receta existente en la base de datos en el modelo de edición.
Nombre | DataType | Descripción |
|---|---|---|
Copiar en la receta del almacén
- BrowseName
- CopyToStoreRecipe
Copie los valores de la receta en el modelo de edición para la receta de la base de datos.
Nombre | DataType | Descripción |
|---|---|---|
Eventos
Evento de aplicación de receta
- BrowseName
Entregue su opinión