ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(ruta)

Devuelve un objeto C# del tipo
ResourceURI
, con el
URIType
de
AbsoluteFilePath
que contiene una ruta absoluta a un archivo.
static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(string
path
);

Argumentos

path
(string)
Ruta absoluta a un archivo.

Retornos

ResourceURI
Un objeto C# que contiene la ruta indicada en el argumento.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra una API que devuelve un objeto C#
applicationRelativeResourceURI
del tipo
ResourceURI
que contiene la ruta relativa
C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
.
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.