- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Gestionar rutas de acceso de archivos y recursos
La clase C# estática
ResourceURI
representa la ruta (URI) de un archivo o recurso dentro o fuera del proyecto.
CONSEJO:
La clase
ResourceURI
representa el mismo tipo de datos para las variables. Por ejemplo, la propiedad Path
de un objeto Image
.Propiedades de objeto ResourceURI
ResourceURI
La siguiente tabla muestra las propiedades de clase
ResourceURI
y los métodos que la clase expone a archivos o recursos a los que se hace referencia.Propiedades | Tipo de datos | Descripción |
---|---|---|
URIType | URIType | Tipo de la ruta contenida:
|
ProjectRelativePath | string | Ruta relativa de un archivo en relación con la carpeta ProjectFiles . |
ApplicationRelativePath | string | Ruta relativa de un archivo en relación con la carpeta ApplicationFiles . |
AbsoluteFilePath | string | Ruta absoluta de un archivo externo al proyecto. |
URI | string | Ruta absoluta de un recurso genérico. |
Dependiendo del valor de la propiedad
URIType
de un objeto de tipo ResourceURI
, es posible que otras propiedades expongan o no un valor.URIType | ProjectRelativePath | ApplicationRelativePath | AbsoluteFilePath | URI |
---|---|---|---|---|
URI | - | - | - | URI (por ejemplo, un URL HTTP) |
ProjectRelative | Ruta relativa a la carpeta ProjectFiles | - | - | Ruta absoluta |
ApplicationRelative | - | Ruta relativa en relación con la carpeta ApplicationFiles | - | Ruta absoluta |
AbsoluteFilePath | - | - | Ruta absoluta | Ruta absoluta |
Entregue su opinión