Elemento

BrowseName
Item
SuperType

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Visible
Visible
Mostrar/ocultar la ventana.
Habilitado
Enabled
Habilita/deshabilita la interacción con el usuario (Verdadero = habilitado; Falso = deshabilitado).
Opacidad
Opacity
Nivel de opacidad (0 = transparente)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Solo si Alineación horizontal = izquierda o Centro o Estirar) Distancia entre el borde izquierdo del objeto y el borde izquierdo de su contenedor.
Margen superior
TopMargin
(Solo si Alineación vertical = Superior o Centro o Estirar) Distancia entre el borde superior del objeto y el borde superior de su contenedor.
Margen derecho
RightMargin
(Solo si Alineación horizontal = Derecha o Centro o Estirar) Distancia entre el borde derecho del objeto y el borde derecho de su contenedor.
Margen inferior
BottomMargin
(Solo si Alineación vertical = Inferior o Centro o Estirar) Distancia entre el borde inferior del objeto y el borde inferior de su contenedor.
Ancho
Width
Ancho de la ventana. Puede asumir valores mayores o iguales que cero. El valor Auto establece el ancho igual al ancho del contenido (en este caso, en ausencia de contenido, el objeto se contrae).
Altura
Height
Altura de la ventana. Puede asumir valores mayores o iguales que cero. El valor Auto establece la altura igual a la altura del contenido (en este caso, en ausencia de contenido, el objeto se contrae).
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
Alineación del objeto en el eje horizontal. A la izquierda = El lado izquierdo está ubicado en el lado izquierdo del contenedor, excepto el margen izquierdo; A la derecha = el lado derecho se coloca en el lado derecho del contenedor, excepto el margen derecho; Al centro = el centro del objeto se coloca en el centro del contenedor, excepto los márgenes izquierdo o derecho; Estirar = El ancho del objeto es igual al ancho de contenedor, excepto los márgenes izquierdos o derecho.
Alineación vertical
VerticalAlignment
Alineación del objeto en el eje vertical. Superior = el lado superior está ubicado en la parte superior del contenedor, excepto el margen superior; Inferior = el lado inferior se coloca en la parte inferior del contenedor, excepto el margen inferior; Centro = el centro del objeto se coloca en el centro del contenedor, excepto los márgenes superiores o inferiores; Estirar = la altura del objeto es igual a la altura del contenedor, excepto los márgenes superiores o inferiores.
Rotación
Rotation
Rotación del objeto alrededor de su punto central. Los valores positivos indican grados de arco hacia la derecha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.