IUANode.Add(child)
Agrega un nodo de proyecto que corresponde al objeto C# pasado en el argumento.
void Add(IUANodechild);
Argumentos
- child(IUANode)
- Un objeto C# que corresponde al nodo de proyecto creado.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que el elemento secundario de la etiqueta
MyLabel
del objeto Panel
se agrega al proyecto:var newPanel = InformationModel.MakeObject<Panel>("Panel"); var newLabel = InformationModel.MakeObject<Label>("MyLabel"); newPanel.Add(newLabel);
Entregue su opinión