- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Agregar o quitar nodos
Utilice las API de C# para agregar o quitar objetos en un colección de C#.
La colección genérica de elementos secundarios suministra las API.
CONSEJO:
Puede utilizar estas API para agregar o quitar los elementos secundarios de los nodos OPC UA del nodo en el que se invocan. También puede invocar las API en cualquier objeto
IUANode
.Entregue su opinión