- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Crear variables
Utilice las API de C# para crear variables en el proyecto
FactoryTalk Optix Studio
y devolver los objetos C# correspondientes.La clase
InformationModel
suministra las API, mostradas por el módulo FTOptix.HMIProject
.Entregue su opinión