Agregar un formulario de inicio de sesión (type)
Agregue un tipo de widget a partir de las bibliotecas de plantillas.
- Agregue un widget preconfigurado (type):
- En la barra de herramientas, seleccioneBibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas, busqueLogin form.
- EnComponentes, arrastre elFormulario de inicio de sesiónaUIenVista del proyecto.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreUsuariosy .
Entregue su opinión