Configurar las columnas de cuadrícula de alarmas
En
Propiedades
, establezca las propiedades de las columnas de la cuadrícula asignando valores y creando vínculos dinámicos.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
CONSEJO:
Puede utilizar una cuadrícula de alarma preconfigurada en lugar de crearla desde cero. Para obtener más información, seleccione y seleccione .
Bibliotecas de plantillas
Requisitos previos
- Descargue, descomprima y copie los iconos en la carpeta.ProjectName/ProjectFiles
- Para configurar las columnas de cuadrícula de alarmas
- ConfigureTimestampColumn:
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entreTextoy .
- Cree un vínculo dinámico entre la propiedadOrdenar pory .
- EstablezcaTítuloenTimestamp.
- EnVista del proyecto, seleccioneAlarmsGrid.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreColumna de ordenacióny .CONSEJO: Puede seleccionar los valoresen el menú desplegable@AttributeAtributoque aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo.
- ConfigureNameColumn:
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entreTextoy .CONSEJO: Puede seleccionar los valoresen el menú desplegable@AttributeAtributoque aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo.
- Cree un vínculo dinámico entreOrdenar pory .CONSEJO: Puede seleccionar los valoresen el menú desplegable@AttributeAtributoque aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo.
- EstablezcaTítuloenName.
- ConfigureSourceVariableColumn:
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entreTextoy .
- Cree un vínculo dinámico entreOrdenar pory .
- EstablezcaTítuloenSource Variable.
- ConfigureMessageColumn:
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entreTextoy .
- Cree un vínculo dinámico entreOrdenar pory .
- EstablezcaTítuloenMessage.
- ConfigureActiveColumn:
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico complejo entreRutay con el uso de un convertidor de valores clave.
- Junto aConvertidorDeClave-valor1, seleccione y establezca el convertidor en los siguientes valores:Configuración del convertidorClaves (Boolean)Valores (ResourceUri)Verdadero%PROJECTDIR%\RadiobuttonDark.svgFalso%PROJECTDIR%\RadiobuttonDarkEmpty.svg
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, establezcaAnchoyAlturaen16.
- Cree un vínculo dinámico entreOrdenar pory .
- EstablezcaTítuloenActive.
- ConfigureAcknowledgedColumn:
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico complejo entreRutay con el uso de un convertidor de valores clave.
- Junto aConvertidorDeClave-valor1, seleccione y establezca el convertidor en los siguientes valores:Configuración del convertidorClaves (Boolean)Valores (ResourceUri)Verdadero%PROJECTDIR%\ApplyDark.pngFalso%PROJECTDIR%\CloseDark.png
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, establezcaAnchoyAlturaen16.
- Cree un vínculo dinámico entreOrdenar pory .
- Establezca el valorTítuloenAcknowledged.
- ConfigureConfirmedColumn:
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico complejo entre la propiedadRutay con el uso de un convertidor de valores clave
- Junto aConvertidorDeClave-valor1, seleccione y establezca el convertidor en los siguientes valores:Configuración del convertidorClaves (Boolean)Valores (ResourceUri)Verdadero%PROJECTDIR%\ApplyDark.pngFalso%PROJECTDIR%\CloseDark.png
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, establezcaAnchoyAlturaen16.
- Cree un vínculo dinámico entreOrdenar pory .
- EstablezcaTítuloenConfirmed.
- ConfigureSeverityColumn:
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entreTextoy .
- Cree un vínculo dinámico entreOrdenar pory .
- EstablezcaTítuloenSeverity.
- ParaTimestampColumn,NameColumn,SourceVariableColumn,MessageColumnySeverityColumn:EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree vínculos dinámicos complejos entre las propiedades deColor de textoy con el uso deSeverityColorConverter.CONSEJO: De manera alternativa, cree un vínculo dinámico complejo entre la propiedadColor del texto de la filay con el uso deSeverityColorConverter.
- Para cada columna, ajuste el valor del parámetroAnchosegún sus preferencias.
Entregue su opinión