- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Escribir mensajes de registro
Utilice las API de C# para generar mensajes de registro.
La clase C#
Log
estática suministra las API.
CONSEJO:
Si los mensajes de registro los genera
FactoryTalk Optix Studio
en tiempo de diseño o FTOptixApplication
en tiempo de ejecución en un destino conectado, puede mostrar los mensajes de registro en el panel Registro
de FactoryTalk Optix Studio
. También puede visualizar la categoría del mensaje en la columna Módulo
del panel Registro
.Entregue su opinión