Crear un panel

Cree un panel con una etiqueta que se ajuste a la configuración regional de un usuario que tenga la sesión iniciada.
  1. Cree una carpeta para paneles:
    El proyecto cliente capturará esta carpeta.
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      UI
      y seleccione
      Nuevo
      Carpeta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la carpeta, seleccione
      Edit
      y escriba
      Panels
      .
  2. Cree un panel (type):
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Paneles
      y seleccione
      Nuevo
      Contenedores
      Panel
      .
    2. Haga clic con el botón derecho en
      Panel1 (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    3. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      HelloWorldLabel
      .
    4. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Hello World!
      .
  3. Agregue un cargador del panel:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Contenedores
      Cargador de paneles
      .
    2. Pase el cursor por encima del cargador del panel, seleccione
      Edit
      y escriba
      ServerPanelLoader
      .
    3. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Panel
      y
      ProjectName
      UI
      Paneles
      Panel1 (type)
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.