Etiqueta TwinCAT

BrowseName
TwinCATTag
SuperType

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Nombre de símbolo
SymbolName
Nombre de etiqueta
Área de memoria
MemoryArea
Ubicación de la memoria del controlador en la que se leerán o se escribirán las etiquetas.
Longitud máxima
MaximumLength
(solo datos de cadena) Número máximo de caracteres en la cadena.
Número de byte
NumByte
Número del byte en la palabra.
Desplazamiento de bits
BitOffset
Desplazamiento de bits en la palabra.
Formato de datos
DataFormat
Codificación
Encoding
Modo de descodificación del contenido de la ubicación de la memoria.
Inicio del índice de tabla
StartArrayIndex
Modo de actualización de tabla
ArrayUpdateMode
(Heredado de la etiqueta)
Tipo de datos original
OriginalDataType
(Heredado de la etiqueta)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.