Crear un convertidor de color de gravedad
Cree un convertidor que convierta la gravedad de las alarmas en colores.
- Cree el convertidor:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enConvertidoresy seleccione .
- Pase el cursor por encima del convertidor, seleccione y escribaSeverityColorConverter.
- Configure el convertidor:
- Haga doble clic enSeverityColorConverter.
- En el panel central, junto aValores, seleccioneStringy seleccioneColor.CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casillaMostrar todo.
- Para agregar otra fila, seleccione .
- Introduzca los siguientes valores:Teclas (UInt32)Valores (Color)1#ff00000#0664c2
Entregue su opinión