- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Variable: LogicObject acceso directo al objeto NetLogic
LogicObject
acceso directo al objeto NetLogicCada NetLogic muestra una variable
LogicObject
, que representa el mismo nodo NetLogic. Es útil para acceder directamente al nodo.Ejemplos
Este ejemplo muestra el valor de la variable
Speed
contenida en el conjunto de NetLogic establecido en 100
LogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
Este ejemplo muestra el valor de la variable
Speed
asignada a la variable entera C# de speed
.int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
Entregue su opinión