Alineación vertical

Alineación del objeto en el eje vertical. Superior = el lado superior está ubicado en la parte superior del contenedor, excepto el margen superior; Inferior = el lado inferior se coloca en la parte inferior del contenedor, excepto el margen inferior; Centro = el centro del objeto se coloca en el centro del contenedor, excepto los márgenes superiores o inferiores; Estirar = la altura del objeto es igual a la altura del contenedor, excepto los márgenes superiores o inferiores.
BrowseName
VerticalAlignment

Valores

Value
DisplayName
Descripción
0
Superior
El lado superior se coloca en la parte superior del contenedor, excepto en el margen superior.
1
Inferior
El lado inferior se coloca en la parte inferior del contenedor, excepto en el margen inferior.
2
Al centro
El centro del objeto se coloca en el centro del contenedor, excepto en los márgenes superior e inferior.
3
Estirar
La altura del objeto es igual que la altura del contenedor, excepto en los márgenes superior e inferior.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.