IUANode.GetNodesByType<T>()

Devuelve una lista C#
IEnumerable
que corresponde a la lista de nodos secundarios del nodo en el que se invoca el método y del tipo especificado.
CONSEJO:
En Visual Studio y Visual Studio Code, la especificación del tipo exacto (
<T>
) mejora la finalización del código inteligente y facilita la identificación de errores al escribir el código.
En tiempo de ejecución, resulta obvio si el nodo que se busca es del tipo solicitado. Si el nodo buscado no es del tipo solicitado, la API devuelve
null
.
IEnumerable<T> GetNodesByType<T>();

Argumentos

T
Clase C#
IUANode
que corresponde a la clase del objeto C# que se va a devolver.

Retornos

IEnumerable
Una lista C# que contiene los nodos del tipo solicitado.

Ejemplo

var model = Project.Current.Get("Model"); var motors = model.GetNodesByType<Motor>();
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.