LogicObject.GetAlias(string)

LogicObject.GetAlias(string)

Devuelve un objeto C#
IUANode
que corresponde al nodo señalado por el alias pasado en el argumento. Acceda al nodo al que señala un alias conocido.
static IUANode GetAlias(string
aliasName
);

Argumentos

aliasName
(string)
BrowseName
del alias.

Retornos

IUANode
Un objeto C# que corresponde al nodo señalado por el alias.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra una API que devuelve un objeto C# correspondiente al nodo señalado por el alias
Motor
, cuyo valor de la propiedad
Speed
se lee y se asigna a la variable
myMotorSpeed
.
CONSEJO: El operador de conversión
(MotorType)
cambia el tipo de objeto devuelto por la API de
IUANode
a
MotorType
. Esto es útil si desea acceder directamente a la propiedad
Speed
de
refMotor
.
var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal