Crear una base de datos con tipos de datos de muestra

Crear una base de datos con tipos de datos de muestra

Cree una base de datos con tipos de datos de muestra para rellenar y exportar a un archivo
CSV
.
  1. Cree una base de datos incrustada. Consulte Base de datos.
  2. Pase el cursor por encima de la base de datos, seleccione
    Edit
    y escriba
    Store1
    .
  3. Configure las columnas de la tabla siguiente:
    Número de columna
    Tipo de datos
    1
    Int16
    2
    Int32
    3
    Float
    4
    String
    Para obtener más información, consulte Configurar una tabla de bases de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal