- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Crear objetos localizados
Desarrolle un NetLogic de tiempo de diseño que cree una etiqueta que contenga texto localizado.
CONSEJO:
Puede descargar un proyecto de ejemplo desde:
CreateLocalizedObjects.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enCreateLocalizedLabely seleccioneEjecutar Method1.La etiqueta localizadaMyLabelNameaparece enMainWindow (tipo).
- Guarde el proyecto.
Entregue su opinión