Zona horaria de referencia

Zona horaria para mostrar la fecha y la hora en el eje X. (UTC: estándar de zona horaria; Configuración regional: zona horaria del dispositivo desde el que se generan los datos; Sesión: zona horaria de la sesión). Para registrar los datos mostrados en la zona horaria local, habilite la propiedad Registro de hora local del objeto del Registrador de datos.
BrowseName
ReferenceTimeZone

Valores

Value
DisplayName
Descripción
0
UTC
Zona horaria estándar.
1
Local
Zona horaria del dispositivo desde el que se generan los datos.
2
Sesión
Zona horaria de la sesión.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.