Instrucciones de entrada/salida

Las instrucción de entrada/salida leen o escriben datos para o desde un controlador o un bloque de datos para o desde otro módulo en otra red.
Instrucciones disponibles
Diagrama de escalera y texto estructurado
Bloque de funciones
No disponible
Si desea:
Utilice esta instrucción:
Enviar datos para o desde otro módulo
MSG
Obtener la información de estado del controlador
GSV
Activar la información de estado del controlador
SSV
Mandar valores de salida a un módulo E/S o un controlador de consumo en un punto concreto de su lógica
Desencadenar una tarea de evento en otro controlador
IOT
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal