Acceso al objeto Program

El objeto Programa proporciona información de estado sobre un programa. Especifica el nombre del programa para determinar el objeto Programa que desea.
Atributo
Tipo de datos
Instrucción dentro de la Tarea estándar
Instrucción dentro de la Tarea de seguridad
Descripción
DisableFlag
SINT
GSV SSV
Ninguno
Controla la ejecución de este programa. Cada valor tiene un significado concreto:
  • 0. Ejecución habilitada.
  • No cero. Ejecución deshabilitada.
DINT
GSV
GSV
Un valor distinto de cero deshabilita.
LastScanTime
DINT
TIME32
GSV SSV
Ninguno
Tiempo de ejecución del programa la última vez que se ejecutó. El tiempo se expresa en microsegundos.
MaxScanTime
DINT
TIME32
GSV SSV
Ninguno
Tiempo de ejecución registrado máximo para este programa. El tiempo se expresa en microsegundos.
MajorFault
Record
DINT[11]
GSV SSV
GSV SSV
Registra los fallos mayores para este programa.
MinorFault
Record
DINT[11]
GSV SSV
GSV SSV
Registra los fallos menores para este programa.
Name
String
GSV
GSV
Nombre del programa.
CONSEJO:
Rockwell Automation recomienda crear una estructura definida por el usuario para simplificar el acceso a cualquiera de los atributos Archivo de fallos:
Nombre
Tipo de datos
Estilo
Descripción
Sello de hora (Timestamp)
LINT
Decimal
La hora en la que se produjo el fallo. Las unidades son microsegundos desde el 1 de enero de 1970.
Tipo
INT
Decimal
Tipo de fallo (programa, E/S, etc.)
Código
INT
Decimal
Código único para el fallo (depende del tipo de fallo)
Info
DINT[8]
Hexadecimal
Información específica de fallo (depende del tipo de fallo y el código)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal