Obtener y establecer valores del sistema
El controlador almacena datos del sistema en objetos. No hay un archivo de estado, como en el controlador
PLC-5
. Utilizar las instrucciones GSV/SSV para obtener o establecer los datos del sistema del controlador que se almacenan en los objetos:- La instrucción GSV recupera la información especificada y la coloca en el destino.
- La instrucción SSV establece el atributo especificado con datos del origen.
Atención: Se utiliza la instrucción SSV con cuidado. Al efectuar cambios en objectos, el controlador puede funcionar de manera inesperada o provocar lesiones en el personal.
Para obtener o establecer un valor del sistema:
- Abra el proyecto de la aplicaciónLogix Designer.
- En el menúAyuda(Help), haga clic enContenido(Contents).
- Haga clic enÍndice(Index).
- Escribaobjetos gsv/ssv(gsv/ssv objects) y haga clic enMostrar(Display).
- Haga clic en el objeto requerido.Para obtener o establecerHaga clic eneje de un módulo servoAXISfracción de tiempo de costo del sistemaCONTROLLERhardware físico de un controladorCONTROLLERDEVICEhora coordinada del sistema para los dispositivos en un chasisCSThistorial de fallos de un controladorFAULTLOGatributos de una instrucción de mensajeMESSAGEestado, fallos, ruta de comunicación y modo de un móduloMODULEgrupo de ejesMOTIONGROUPinformación de fallos o tiempo de escaneado para un programaPROGRAMnúmero de instancia de una rutinaROUTINEpropiedades o tiempo transcurrido de una tareaTASKtiempo de reloj de un controladorWALLCLOCKTIMEestado de sincronización de tiempo de un controladorTIMESYNCHRONIZE
- En la lista de atributos para el objeto, identifique el atributo al que desee tener acceso.
- Cree una etiqueta para el valor del atributo.Si el tipo de datos del atributo esEntoncesun elemento (por ejemplo, DINT)Cree una etiqueta para el atributo.más de un elemento (por ejemplo, DINT[7])Cree un tipo de datos definidos por el usuario que coincida con la organización de los datos utilizados por el atributo. A continuación, cree una etiqueta para el atributo y use el tipo de datos que creó.
- En su rutina de lógica de escalera, introduzca la instrucción apropiada.HastaIntroduzca esta instrucciónobtener el valor de un atributoGSVestablecer el valor de un atributoSSV
- Asigne los operandos necesarios a la instrucción.Consulte la instrucción GSV/SSV para obtener información sobre estos operandos.
Entregue su opinión