Acceso al objeto MotionGroup

El objeto MOTIONGROUP proporciona información de estado sobre un grupo de ejes para el módulo servo. Especifica el nombre de etiqueta del grupo de movimiento para determinar qué objeto MOTIONGROUP desea.
Atributo
Tipo de datos
Instrucción
Descripción
Alternate1UpdateMultiplier
SINT, INT, or DINT
GSV
El período de actualización de los ejes que están asociados con el programa de actualización alternativo 1.
Alternate1UpdatePeriod
DINT
GSV
El período de actualización de los ejes que están asociados con el programa de actualización alternativo 1. El valor es el producto del período de actualización alternativo 1 y el período de actualización aproximado.
Alternate2UpdateMultiplier
SINT, INT, or DINT
GSV
El período de actualización de los ejes que están asociados con el programa de actualización alternativo 2.
Alternate2UpdatePeriod
DINT
GSV
El período de actualización de los ejes que están asociados con el programa de actualización alternativo 2. El valor es el producto del período de actualización alternativo 1 y el período de actualización aproximado.
AutoTagUpdate
SINT, INT, or DINT
GSV
SSV
Controla la conversión automática y la actualización de los atributos de estado de movimiento.
CoarseUpdatePeriod
DINT
GSV
El período de actualización aproximado generalmente se conoce como período de actualización base.
Cycle Start Time
DINT[2]
DT
LINT
GSV
Este valor de 64 bits (ms) corresponde al evento de temporizador que inicia el ciclo de actualización.
INSTANCE
DINT
GSV
El número de instancia de este objeto MOTION_GROUP
MaximumInterval
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
SSV
El intervalo máximo entre ejecuciones sucesivas de esta tarea.
MinimumInterval
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
El intervalo mínimo entre ejecuciones sucesivas de esta tarea.
StartTime
DINT[2]
DT
LINT
GSV
El valor de tiempo de reloj cuando se inició la última ejecución de la tarea
TaskAverageIOTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
La entrada de la tarea de movimiento promedio hasta el tiempo de salida, es decir, el tiempo transcurrido desde el inicio de la tarea de movimiento hasta enviar los datos de conexión. (Constante de tiempo = 250 CUP)
TaskAverageScanTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
El tiempo promedio de escaneado de la tarea de movimiento. (Constante de tiempo = 250 CUP)
TaskLastIOTime
DINT
TIME32
GSV
La entrada de la última tarea de movimiento promedio hasta el tiempo de salida, es decir, el tiempo transcurrido desde el inicio de la tarea de movimiento hasta enviar los datos de conexión.
TaskLastScanTime
DINT
TIME32
GSV
El tiempo de escaneado de la última tarea de movimiento. (tiempo transcurrido)
TaskMaximumIOTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
La entrada de la tarea de movimiento máximo hasta el tiempo de salida, es decir, el tiempo transcurrido desde el inicio de la tarea de movimiento hasta enviar los datos de conexión.
TaskMaximumScanTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
El tiempo máximo de escaneado de la tarea de movimiento. (tiempo transcurrido)
Time Offset
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
El valor de desplazamiento de tiempo entre el tiempo de reloj y el valor del temporizador local para el controlador asociado con el valor actual de Cycle Start Time.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal