Acceso al objeto AddOnInstructionDefinition

El objeto
AddOnInstructionDefinition
le permite personalizar instrucciones para conjuntos de lógica que se usan con frecuencia, proporciona una interfaz común para esta lógica y suministra documentos para la instrucción.
Atributo
Tipo de datos
Instrucción dentro de la Tarea estándar
Instrucción dentro de la Tarea de seguridad
Descripción
LastEditDate
LINT
GSV
Ninguno
Valor de la hora universal coordinada (UTC) de la última vez que se editó la Instrucción adicional (Add-On Instruction, AOI).
LastEditDate es un valor de μS de 64 bits al que se hace referencia a partir de las 0000 horas del 1 de enero de 1970.
MajorRevision
DINT
GSV
Ninguno
Número de revisión mayor de la instrucción adicional.
MinorRevision
DINT
GSV
Ninguno
Número de revisión menor de la AOI.
Name
String
GSV
GSV
Nombre de la AOI.
RevisionExtendedText
String
GSV
Ninguno
Texto descriptivo de la revisión de la AOI.
SafetySignature ID
DINT
GSV
Ninguno
Calculado por firmware en base a la lógica compilada de AOI. Solo se utiliza para una AOI de seguridad.
SignatureID
DINT
GSV
Ninguno
Calculado mediante software en función de la definición de AOI.
Vendor
String
GSV
Ninguno
Proveedor que ha creado la AOI.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal