Códigos de error en la transferencia en bloque

Estos son los códigos de error específicos de transferencia en bloque para
Logix5000
.
Código de error (Hex)
Descripción
Visualización en el software
00D0
El escáner no ha recibido una respuesta de transferencia en bloque por parte del módulo de transferencia en bloque en los 3,5 segundos posteriores a la solicitud.
Error desconocido
00D1
La suma de comprobación de la respuesta leída no coincidía con la suma de comprobación del flujo de datos.
00D2
El escáner ha solicitado una lectura o escritura, pero el módulo de transferencia en bloque ha respondido lo contrario.
00D3
El escáner ha solicitado una longitud y el módulo de transferencia en bloque ha respondido con una longitud diferente.
00D6
El escáner ha recibido una respuesta del módulo de transferencia en bloque indicando el fallo de la solicitud de escritura.
00EA
El escáner no se ha configurado para una comunicación con el rack que pudiese contener este módulo de transferencia en bloque.
00EB
La ranura lógica especificada no está disponible para este tamaño de rack.
00EC
Actualmente hay una solicitud de transferencia en bloque en progreso y es necesaria una respuesta antes de poder iniciar otra solicitud.
00ED
El tamaño de la solicitud de transferencia en bloque no es consecuente con las solicitudes de tamaños válidos de transferencia en bloque.
00EE
El tipo de solicitud de transferencia en bloque no es consecuente con el BT_READ o BT_WRITE esperado.
00EF
El escáner no ha podido encontrar una ranura disponible en la tabla de transferencia en bloque que pueda albergar la solicitud de transferencia en bloque.
00F0
El escáner ha recibido una solicitud para restablecer los canales E/S remotos mientras había transferencias en bloque pendientes.
00F3
Las colas para las transferencia en bloque remotas están llenas.
00F5
No hay ningún canal de comunicación configurado para el rack o ranura solicitado.
00F6
No hay ningún canal de comunicación configurado para E/S remotas.
00F7
El tiempo de espera de la transferencia en bloque, fijado en la instrucción, terminó antes de finalizar.
00F8
Error en el protocolo de transferencia en bloque: transferencia en bloque no solicitada.
00F9
Se han perdido los datos de la transferencia en bloque debido a un canal de comunicación erróneo.
00FA
El módulo de transferencia en bloque ha solicitado una longitud diferente a la de la instrucción de transferencia en bloque asociada.
00FB
La suma de comprobación de los datos de lectura de transferencia en bloque era errónea.
00FC
Había una transferencia inválida de datos de escritura entre el adaptador y el módulo de transferencia en bloque.
00FD
La suma del tamaño de la transferencia en bloque y del índice en la tabla de datos de transferencia en bloque era mayor que el tamaño del archivo de la tabla de datos de transferencia en bloque.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal