Referencia (REF)

Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590. Las diferencias de controladores se indican cuando corresponda.
La instrucción Referencia (REF) asocia una referencia con la dirección de una etiqueta concreta de eje o de sistema de coordenadas.
Se trata de una instrucción de transición. Siga estos pasos cuando la use:
  • En la lógica de escalera, inserte una instrucción para alternar la Condición de entrada de renglón de falsa a verdadera cada vez que se deba ejecutar la instrucción.
  • En una rutina de Texto estructurado, inserte una condición para que la instrucción haga que se ejecute solo en una transición.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
l5k_ref_ld_ex_v36.png
Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
REF(Source, Reference);
Operandos
Operando
Tipo
Formato
Descripción
Source
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_CONSUMED
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
AXIS_VIRTUAL COORDINATE_SYSTEM
Etiqueta Inmediato
Nombre del eje o del sistema de coordenadas al que se hace referencia.
Reference
REF_TO_AXIS_CIP_DRIVE
REF_TO_AXIS_CONSUMED
REF_TO_AXIS_GENERIC_DRIVE
REF_TO_AXIS_SERVO
REF_TO_AXIS_SERVO_DRIVE
REF_TO_AXIS_VIRTUAL
REF_TO_COORDINATE_SYSTEM
Etiqueta
Nombre de la referencia que se va a rellenar.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción.
Ejecución
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
La instrucción usa la dirección de Source para rellenar la referencia.
La condición de entrada de renglón es falsa
Establece Rung-condition-out como Rung-condition-in. La instrucción usa la dirección de Origen para rellenar la referencia.
La condición de entrada de renglón es verdadera
Establece Rung-condition-out como Rung-condition-in. La instrucción usa la dirección de Origen para rellenar la referencia.
Post-escaneado
La instrucción usa la dirección de Source para rellenar la referencia.
Códigos de error
No es específico para esta instrucción.
Ejemplo
Escalera de relés
Texto estructurado
REF(AxisCip, Ref_AxisCip);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal