Especificar mensajes de transferencia en bloques
Los tipos de mensajes de transferencia en bloques se utilizan para comunicar los módulos de transferencia en bloque con la red E/S remotas universales.
Para: | Seleccione este comando: |
|---|---|
Leer datos de un módulo de transferencia en bloque. Este tipo de mensaje reemplaza la instrucción BTR. | Lectura de transferencia en bloque (Block-Transfer Read) |
Escribir datos para un módulo de transferencia en bloque. Este tipo de mensaje reemplaza la instrucción BTW. | Escritura de transferencia en bloque (Block-Transfer Write) |
Para configurar un mensaje de transferencia en bloques, siga estas directrices:
- Las etiquetas de origen (para BTW) y de destino (para BTR) tienen que ser lo suficientemente grandes para aceptar los datos necesarios, a excepción de las estructuras MESSAGE, AXIS y MODULE.
- Especifica cuántos enteros de 16 bits (INT) va a mandar o recibir. Puede especificar de 0 a 64 enteros.CONSEJO: Para hacer que el módulo de transferencia en bloque determina cuántos enteros de 16 bits va a mandar (BTR), o para que el controlador manda 64 enteros (BTW), escriba0en el número de elementos.
Entregue su opinión