Especificar mensajes SLC
Se utiliza los tipos de mensajes SLC para comunicarse con los controladores SLC y MicroLogix. La siguiente tabla especifica los tipos de datos a los que la instrucción le permite tener acceso. La tabla también muestra el tipo de datos
Logix 5000
correspondiente.Para este tipo de datos SLC o MicroLogix: | Use este tipo de datos Logix 5000 : |
|---|---|
F | REAL |
L (controladores MicroLogix 1200 y 1500) | DINT |
N | INT |
Entregue su opinión