Acceso al objeto de Seguridad
Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590. Las diferencias de controladores se indican cuando corresponda.El objeto del Controlador de seguridad proporciona el estado seguro y la información sobre la firma de seguridad. Los atributos SafetyTask y SafetyFaultRecord pueden adquirir información sobre fallos no recuperables.
Consulte el GuardLogix Controllers User Manual, publicación 1756-UM020.
Atributo | Tipo de datos | Instrucción dentro de la Tarea estándar | Instrucción dentro de la Tarea de seguridad | Descripción |
SafetyLockedState | SINT | GSV | Ninguno | Indica si el controlador está bloqueado por seguridad o no. |
SafetySILConfiguration | SINT | GSV | Ninguno | Especifica la configuración SIL de seguridad.
|
SafetyStatus | INT | GSV | Ninguno | Especifica el estado seguro. Cada valor tiene un significado concreto: :
|
SafetySignature Exists | SINT | GSV | GSV | Indica si existe una firma de tarea de seguridad. |
SafetySignature ID (Aplicable solo a los controladores Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570) | SINT | GSV | Ninguno | Número de identificación de 32 bits. |
SafetySignature (Aplicable solo a los controladores Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570) | Cadena | GSV | Ninguno | El número de identificación de 32 bits incluye el número ID además del sello de hora y fecha. |
SafetyTaskFault Record | DINT[11] | GSV | Ninguno | Registra los errores de las tareas de seguridad. |
SafetySignatureIDLong (Aplicable solo a los controladores Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590). | SINT[33] | GSV | Ninguno | ID de firma de seguridad de 32 byte en matriz de byte. El primer byte tendrá el tamaño del ID de la firma de seguridad en bytes, y los otros 31 bytes corresponderán al ID de la firma. |
SafetySignatureIDHex | Cadena | GSV | Ninguno | Representación de cadena hexadecimal de 64 caracteres del ID de la firma. |
SafetySignatureDateTime (Aplicable solo a los controladores Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590). | Cadena | GSV | Ninguno | Fecha y hora de la firma de seguridad en 27 caracteres, en el formato mm/dd/aaaa, hh:mm:ss.iii<AM o PM> |
Entregue su opinión