Acceso al objeto Redundancia
El objeto REDUNDANCIA proporciona información de estado sobre un sistema de redundancia.
Para esta información | Obtener este atributo | Tipo de datos | GSV/SSV | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|
Estado de redundancia de todo el chasis | ChassisRedundancy State | INT | GSV | Si | Then |
16#2 | Primario con secundario sincronizado | ||||
16#3 | Primario con secundario descalificado | ||||
16#4 | Primario sin secundario | ||||
16#10 | Primario bloqueado para actualización | ||||
Estado de redundancia del chasis colaborador | PartnerChassis RedundancyState | INT | GSV | Si | Then |
16#8 | Secundario sincronizado | ||||
16#9 | Secundario descalificado con primario | ||||
16 # E | Sin colaborador | ||||
16#12 | Secundario bloqueado para actualización | ||||
Estado de redundancia del controlador | ModuleRedundancy State | INT | GSV | Si | Then |
16#2 | Primario con secundario sincronizado | ||||
16#3 | Primario con secundario descalificado | ||||
16#4 | Primario sin secundario | ||||
16#6 | Primario con secundario sincronizando | ||||
16#F | Primario que se está bloqueando para actualización | ||||
16#10 | Primario bloqueado para actualización | ||||
Estado de redundancia del colaborador | PartnerModule RedundancyState | INT | GSV | Si | Then |
16#7 | Sincronizando secundario | ||||
16#8 | Secundario sincronizado | ||||
16#9 | Secundario descalificado con primario | ||||
16 # E | Sin colaborador | ||||
16#11 | Secundario que se está bloqueando para actualización | ||||
16#12 | Secundario bloqueado para actualización | ||||
Resultados de las comprobaciones de compatibilidad con el controlador del colaborador | CompatibilityResults | INT | GSV | Si | Then |
0 | Indeterminado | ||||
1 | Colaborador no compatible | ||||
2 | Colaborador totalmente compatible | ||||
Estado del proceso de sincronización (calificación) | Qualification InProgress | INT | GSV | Si | Then |
-1 | La sincronización (calificación) no está en proceso | ||||
0 | Incompatible | ||||
1...999 | Para los módulos que pueden medir su porcentaje de finalización, el porcentaje de sincronización (calificación) que se completa | ||||
50 | Para los módulos que no pueden medir su porcentaje de finalización, la sincronización (calificación) está en curso | ||||
100 | La sincronización (calificación) es completa. | ||||
La configuración del interruptor de llave del controlador y su colaborador coinciden o no coinciden | KeyswitchAlarm | DINT | GSV | Si | Then |
0 | Una de las siguientes condiciones es verdadera: Los interruptores de llave coinciden Ningún colaborador está presente | ||||
1 | Los interruptores de llave no coinciden | ||||
Posición del interruptor de llave del colaborador | PartnerKeyswitch | DINT | GSV | Si | Then |
0 | Desconocido | ||||
1 | RUN | ||||
2 | PROG | ||||
3 | REM | ||||
Estado de los fallos menores del colaborador (si el ModuleRedundancyState indica que un colaborador está presente) | PartnerMinorFaults | DINT | GSV | Este bit | Means this minor fault |
1 | Fallo de encendido | ||||
3 | Fallo de E/S | ||||
4 | Problema con una instrucción (programa) | ||||
6 | Superposición de tarea periódica (vigilancia) | ||||
9 | Problema con el puerto serial (no disponible para los proyectos de los controladores 1756-L7x) | ||||
10 | Batería baja o problema con el módulo de almacenamiento de energía | ||||
Modo del colaborador | PartnerMode | DINT | GSV | Si | Then |
16#0 | Encendido | ||||
16#1 | Programa | ||||
16#2 | Marcha | ||||
16#3 | Prueba | ||||
16#4 | Fallado | ||||
16#5 | Marcha a programa | ||||
16#6 | Prueba a programa | ||||
16#7 | Programa a marcha | ||||
16#8 | Prueba a marcha | ||||
16#9 | Marcha a prueba | ||||
16#A | Programa a prueba | ||||
16#B | En fallo | ||||
16#C | Fallo a programa | ||||
En un par de chasis redundantes, identificación de un chasis específico sin tener en cuenta el estado del chasis | PhysicalChassisID | INT | GSV | Si | Then |
0 | Desconocido | ||||
1 | Chasis A | ||||
2 | Chasis B | ||||
Número de ranura del módulo de redundancia (por ejemplo, 1756-RM, 1756-RM2) en el chasis | SRMSlotNumber | INT | GSV | ||
Tamaño de la última carga cruzada Tamaño de la última carga cruzada si tenía un chasis secundario | LastDataTransferSize | DINT | GSV | Este atributo proporciona el tamaño de los datos que se cruzaron o se habrían cruzado en el último escaneado. El tamaño en DINT (palabras de 4 bytes). Debe configurar el controlador para redundancia. No necesita un chasis secundario. Hay un chasis secundario sincronizado | |
SÍ | Esto proporciona el número de DINT que se cruzaron en el último escaneado. | ||||
NO | Esto proporciona el número de DINT que se habrían cruzado en el último escaneado | ||||
Tamaño de la mayor carga cruzada Tamaño de la mayor carga cruzada si tenía un chasis secundario | MaxDataTransferSize | DINT | GSV SSV | El tamaño en DINT (palabras de 4 bytes). Debe configurar el controlador para redundancia. No necesita un chasis secundario. Para restablecer este valor, utilice una instrucción SSV con un valor de Source de 0. ¿Hay un chasis secundario sincronizado? | |
SÍ | Esto proporciona el mayor número de DINT que se cruzaron. | ||||
NO | Esto proporciona el mayor número de DINT que se habrían cruzado. | ||||
Entregue su opinión