Especificar mensajes CIP

Los tipos de mensaje de lectura y escritura de tabla de datos CIP transfieren datos entre los controladores
Logix 5000
.
Seleccione este comando
Si desea
Lectura de tabla de datos CIP (CIP Data Table Read)
Leer datos desde otro controlador.
Los tipos de Source y Destination deben coincidir.
Escritura de tabla de datos CIP (CIP Data Table Write)
Escribir datos en otro controlador.
Los tipos de Source y Destination deben coincidir.
Reconfigurar un módulo E/S
Utilice el mensaje de reconfiguración de módulo para enviar nueva información de configuración a un módulo E/S.
Durante la reconfiguración:
  • Los módulos de entrada continúan enviando datos de entrada al controlador.
  • Los módulos de salida continúan controlando sus dispositivos de salida.
Un mensaje de reconfiguración de módulo necesita estas propiedades de configuración.
En esta propiedad
Select
Tipo de mensaje (Message Type)
Reconfiguración de módulo (Module Reconfigure)
Ejemplo
Siga estos pasos para reconfigurar un módulo E/S.
  1. Cambie el miembro necesario de la etiqueta de configuración del módulo al valor nuevo.
  2. Envíe un mensaje de reconfiguración de módulo al módulo.
    Al establecer reconfigure[5], se establece la alarma alta a 60 para el módulo local en la ranura 4. A continuación, el mensaje de reconfiguración de módulo le envía al módulo el nuevo valor de alarma. La instrucción de un impulso evita que el reglón envíe múltiples mensajes al módulo mientras reconfigure[5] está activado.
    CONSEJO: Es recomendable incluir siempre un XIO del bit MSG.EN como condición previa en serie del reglón MSG.
Escalera de relés
RelayLadder_Pg284_v31
Texto estructurado
IF reconfigure[5] AND NOT reconfigure[6]THEN Local:4:C.Ch0Config.HAlarmLimit := 60;
IF NOT change_Halarm.EN THEN MSG(change_Halarm);
END_IF; END_IF;
reconfigure[6] := reconfigure[5];
Especificar mensajes genéricos CIP
IMPORTANTE: Los módulos ControlLogix tienen servicios que se pueden invocar usando una instrucción MSG y seleccionando el tipo de mensaje genérico CIP.
Si desea
En esta propiedad
Escriba o seleccione
Realizar una prueba de impulso en un módulo de salida digital
Tipo de mensaje (Message Type)
CIP genérico (CIP Generic)
Tipo de servicio (Service Type)
Prueba de impulsos
Source
tag_name de tipo INT [5]
Esta matriz contiene
Descripción
tag_name[0]
Máscara de bit de puntos a probar (probar sólo un punto cada vez)
tag_name[1]
Reservado, dejar 0
tag_name[2]
Ancho del impulso (cientos de Milli (mu), normalmente 20)
tag_name[3]
Retraso de cruce por cero para E/S (I/O) ControlLogix (cientos de Milli (mu), normalmente 40)
tag_name[4]
Retardo de verificación
Destination
En blanco
Obtener valor de auditoría
Tipo de mensaje (Message Type)
CIP genérico (CIP Generic)
Tipo de servicio (Service Type)
Obtención valor de auditoría
Elemento de origen (Source Element)
No se puede cambiar este campo, en blanco
Longitud de origen (Source Length)
No se puede cambiar este campo, establecer a 0 bytes
Elemento de destino (Destination Element)
Esta matriz contiene
Descripción
tag_name de tipo DINT[2] o
LINT
Esta etiqueta contiene el Valor de auditoría para el controlador.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
recomienda usar el tipo de datos DINT[2] para evitar limitaciones al trabajar con los tipos de datos LINT en los controladores Allen-Bradley®.
Obtener eventos de controlador monitorizados para cambios
Tipo de mensaje (Message Type)
CIP genérico (CIP Generic)
Tipo de servicio (Service Type)
Cambios para detectar obtención (Changes to Detect Get)
Elemento de origen (Source Element)
No se puede cambiar este campo, en blanco
Longitud de origen (Source Length)
No se puede cambiar este campo, establecer a 0 bytes
Elemento de destino (Destination Element)
Esta matriz contiene
Descripción
tag_name de tipo DINT[2] o
LINT
Esta etiqueta representa una máscara de bit de los cambios monitorizados por el controlador.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
recomienda usar el tipo de datos DINT[2] para evitar limitaciones al trabajar con los tipos de datos LINT en los controladores Allen-Bradley.
Establecer eventos de controlador monitorizados para cambios
Tipo de mensaje (Message Type)
CIP genérico (CIP Generic)
Tipo de servicio (Service Type)
Cambios para detectar establecimiento (Changes to Detect Set)
Elemento de origen (Source Element)
Esta matriz contiene
Descripción
tag_name de tipo DINT[2] o
LINT
Esta etiqueta representa una máscara de bit de los cambios monitorizados por el controlador.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
recomienda usar el tipo de datos DINT[2] para evitar limitaciones al trabajar con los tipos de datos LINT en los controladores Allen-Bradley.
Longitud de origen (Source Length)
No se puede cambiar este campo, establecer a 8 bytes
Elemento de destino (Destination Element)
No se puede cambiar este campo, en blanco
Restablecer fusibles electrónicos en un módulo de salida digital
Tipo de mensaje (Message Type)
CIP genérico (CIP Generic)
Tipo de servicio (Service Type)
Restablecer fusible electrónico (Reset Electronic Fuse)
Source
nombre de etiqueta de tipo DINT
Esta etiqueta representa una máscara de bit de los puntos en los cuales se restablecen los fusibles.
Destination
Dejar en blanco
Restablecer diagnósticos enclavados en un módulo de entrada digital
Tipo de mensaje (Message Type)
CIP genérico (CIP Generic)
Tipo de servicio (Service Type)
Restablecer diagnósticos enclavados (Reset Latched Diagnostics (I))
Source
tag_name de tipo DINT
Esta etiqueta representa una máscara de bit de los puntos en los cuales se restablecen los diagnósticos.
Restablecer diagnósticos enclavados en un módulo de salida digital
Tipo de mensaje (Message Type)
CIP genérico (CIP Generic)
Tipo de servicio (Service Type)
Restablecer diagnósticos enclavados (Reset Latched Diagnostics (O))
Source
tag_name de tipo DINT
Esta etiqueta representa una máscara de bit de los puntos en los cuales se restablecen los diagnósticos.
Desenclavar la alarma de un módulo de entrada analógica
Tipo de mensaje (Message Type)
CIP genérico (CIP Generic)
Tipo de servicio (Service Type)
Seleccione la alarma que desea desenclavar.
• Desenclavar todas las alarmas (E)
• Desenclavar alarma alta analógica (E)
• Desenclavar alarma Alta-Alta analógica (E)
• Desenclavar alarma baja analógica (E)
• Desenclavar alarma Baja-Baja analógica (E)
• Desenclavar alarma de régimen (E)
Instance
Canal de la alarma a desenclavar.
Desenclavar la alarma de un módulo de salida analógica
Tipo de mensaje (Message Type)
CIP genérico (CIP Generic)
Tipo de servicio (Service Type)
Seleccione la alarma que desea desenclavar.
• Desenclavar todas las alarmas (S)
• Desenclavar alarma alta (S)
• Desenclavar alarma baja (S)
• Desenclavar alarma de progresión lineal (S)
Instance
Canal de la alarma a desenclavar.
Obtener/establecer eventos del controlador monitorizados para los cambios en las definiciones de bits
Nombres de etiquetas
Tipo de datos
Definición de bit
Obtener eventos de controlador monitorizados para cambios
Establecer eventos de controlador monitorizados para cambios
DINT[0]
Cada bit tiene un significado específico:
0 Almacenar en medio extraíble a través de la aplicación Logix Designer
1 Las ediciones en línea se han aceptado, probado o montado
2 Transacción en línea de la importación parcial completada
3 Forzados de SFC se han habilitado
4 Forzados de SFC se han deshabilitado
5 Forzados de SFC se han eliminado
6 Forzados de SFC se han modificado
7 Forzados de E/S (I/O) se han habilitado
8 Forzados de E/S (I/O) se han deshabilitado
9 Forzados de E/S (I/O) se han eliminado
10 Forzados de E/S (I/O) se han cambiado
11 Actualización de firmware desde origen desconectado
12 Actualización de firmware a través de medio extraíble
13 Cambio de modo a través de estación de trabajo
14 Cambio de modo a través del cambio de modo
15 Ha ocurrido un fallo mayor
16 Se han eliminado los fallos mayores
7 Los fallos mayores se han eliminado a través del cambio de modo
18 Las propiedades de tarea se han modificado
19 Las propiedades de programa se han modificado
20 Las opciones de fracción de tiempo del controlador se han modificado
21 El medio extraíble se ha eliminado
22 Se ha insertado un medio extraíble
23 Se ha creado una firma de seguridad
24 Se ha eliminado una firma de seguridad
25 Bloqueo de seguridad
26 Desbloqueo de seguridad
27 El valor de la etiqueta constante ha cambiado
28 Los múltiples valores de la etiqueta constante han cambiado
29 El atributo de la etiqueta constante se ha eliminado
30 Etiqueta establecida como constante
31 Se ha añadido una entrada personalizada en el registro
DINT[1]
32 Cambio que afecta a la correlación
33 Ayuda a proteger la firma en el establecimiento de atributos del modo Marcha
34 Ayuda a proteger la firma en la eliminación de atributos del modo Marcha
35-63 No utilizados
CONSEJO:
  • Al seleccionar el tipo de mensaje
    Genérico CIP
    (CIP Generic), se habilita la opción
    Conexión grande
    (Large Connection) en la pestaña
    Comunicación
    (Communication). Use las conexiones grandes de Genérico CIP (CIP Generic) cuando un mensaje sea mayor de 480 bytes. 500 bytes es típico, pero hay encabezados en la parte frontal del mensaje. Las conexiones grandes CIP son para mensajes de hasta 3980 bytes.
  • La casilla de verificación
    Conexión grande
    (Large Connection) solo se habilita cuando se marca la casilla
    Conectado
    (Connected) y se selecciona
    Genérico CIP
    (CIP Generic) como el tipo de mensaje en la pestaña
    Configuración
    (Configuration).
  • La opción
    Conexión grande
    (Large Connection) solo está disponible en la aplicación Logix Designer, versión 21.00.00 o posterior y en RSLogix 5000, versión 20.00.00 o posterior.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal