Acceso al objeto CST

El objeto hora coordinada del sistema (CST) proporciona la hora coordinada del sistema para los dispositivos en un chasis.
Atributo
Tipo de datos
Instrucción
Descripción
CurrentStatus
INT
GSV
Estado actual de la hora coordinada del sistema. Cada bit tiene un significado específico:
  • 0. Hardware del temporizador con fallos. El hardware del temporizador interno del dispositivo se encuentra en estado de fallo.
  • 1. Rampa habilitada. El valor actual de los 16+ bits inferiores del temporizador suben siguiendo una rampa hasta el valor solicitado, en lugar de romperse hasta el valor más bajo.
  • 2. Maestro de tiempo del sistema. El objeto CST es un origen de tiempo de maestro en el sistema ControlLogix.
  • 3. Sincronizado. El objeto CST maestro sincroniza CurrentValue de 64 bits del objeto CST a través de una actualización del tiempo del sistema.
  • 4. Maestro de red local. El objeto CST es el origen de tiempo de maestro en la red local.
  • 5. Modo relé. El objeto CST actúa en un modo de relé de tiempo.
  • 6. Maestro duplicado detectado. Se ha detectado un maestro de tiempo en la red local duplicado. Este bit siempre es 0 para los nodos que dependen del tiempo.
  • 7. No utilizado.
  • 8-9. 00. Nodo dependiente del tiempo.
  • 01. Nodo maestro del tiempo.
  • 10. Nodo relé de tiempo.
  • 11. No utilizado.
  • 10-15. No utilizado.
CurrentValue
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
Valor actual del temporizador. DINT[0] contiene los 32 bits inferiores; DINT[1] contiene los 32 bits superiores. El origen de tiempo se ajusta para coincidir con el valor suministrado en los servicios de actualización y desde la sincronización de la red de comunicación local. El ajuste es una rampa hasta el valor solicitado o un ajuste inmediato hasta ese mismo valor, tal y como informa el atributo CurrentStatus.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal