Marcas de estado de monitor
El controlador es compatible con palabras clave de estado que se pueden emplear dentro de la lógica para controlar eventos específicos:
- Las palabras clave de estadonodistinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Puesto que estas marcas de estado pueden cambiar con mucha rapidez, la aplicaciónLogix Designernomuestra el estado de las marcas (es decir, aun en caso de que se haya establecido una marca, no se resaltará la instrucción en la que se hace referencia a esa marca).
- Nose puede definir una etiqueta de alias a una palabra clave.
Puede utilizar las siguientes palabras clave:
Para determinar si: | Usa: |
|---|---|
el valor que está almacenando no queda en el destino por alguna de estas razones:
IMPORTANTE:
Cada vez que S:V pasa de borrado a establecido genera un fallo menor (tipo 4, código 4)
| S:V |
el valor de destino de la instrucción es 0 | S:Z |
el valor de destino de la instrucción es negativo | S:N |
una operación aritmética provoca un acarreo (positivo o negativo) que trata de usar bits que están fuera del tipo de datos Por ejemplo:
| S:C |
este es el primer escaneado normal de las rutinas en el programa actual | S:FS |
se ha generado como mínimo un fallo menor:
| S:MINOR |
Entregue su opinión