标尺线笔

标尺线笔

用于绘制直线的 XY 图表对象笔,该直线上的点代表 X 和 Y 两个变量的 X 和 Y 坐标。
BrowseName
XYChartScalarLinePen
SuperType
XY 图表线(XYChartLinePen)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
X
X
X 坐标变量。
Y
Y
Y 坐标变量。
颜色
Color
(继承自 XY 图表线条)
粗细
Thickness
(继承自 XY 图表线条)
已启用
Enabled
(继承自 XY 图表笔)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal