已生成 PDF

运行了报表对象的“生成 PDF”方法。
BrowseName
GeneratePdfCompletedEvent
SuperType
BaseEventType(BaseEventType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
输出文件
OutputPath
文件系统中要保存 PDF 文件的位置 (例如,%APPLICATIONDIR%/MyReport.pdf)。
结果
Result
PDF 打印结果。0 = 已成功生成 PDF;1 = 区域设置不受支持;2 = 无法处理模板;3 = 无法覆盖输出文件;4 = 无法生成 PDF;5 = 资源输出 URI 为空或无效。
操作 ID
OperationId
报表内容的区域设置。
EventId
(继承自 BaseEventType)
EventType
(继承自 BaseEventType)
SourceNode
(继承自 BaseEventType)
SourceName
(继承自 BaseEventType)
Time
(继承自 BaseEventType)
ReceiveTime
(继承自 BaseEventType)
LocalTime
(继承自 BaseEventType)
Message
(继承自 BaseEventType)
Severity
(继承自 BaseEventType)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈