IUANode.Get(browsePath)
返回
IUANode
C# 对象,该对象与调用该方法的节点的第一个子节点相对应。返回的对象名称与参数相对应。IUANode Get(stringbrowsePath);
参数
- browsePath(string)
- 可以是:
- 对象的BrowseName
- 信息模型中对象的路径,唯一表示为使用/分隔的BrowseName值序列
返回
- IUANode
- 与请求的节点相匹配的 C# 对象。
示例
以下示例显示的是返回的 C# 对象,该对象与作为
Machine1
节点的 Motor1
子节点相对应:var motor1 = Owner.Get("Machine1").Get("Motor1");
var motor1 = Owner.Get("Machine1/Motor1");
提供反馈