创建 OPC UA 方法

创建 OPC UA 方法,然后在外部代码编辑器中编辑其代码。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 创建 OPC UA 方法
  2. 项目视图
    窗格中,右键单击
    NetLogic
    ,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
  3. 右键单击所创建的
    运行时Netlogic
    ,然后选择
    新建
    方法
    外部代码编辑器将打开。在 NetLogic 中添加以下代码:
    [ExportMethod] public void MethodName() { }
  4. (可选)在 C# 中对方法进行重命名。
开发方法的代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈