搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
警示区
在线性指示器或圆形指示器对象中用特定颜色显示的值的范围。
BrowseName
WarningZone
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
自
From
Float
范围的起始值。
至
To
Float
范围的最终值。
颜色
Color
Color
笔线条的颜色。
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。