IUANode.GetVariable(browsePath)
返回
IUAVariable
C# 对象。该对象与调用该方法的节点的第一个子变量相对应。返回的对象名称与参数相对应。IUAVariable GetVariable(stringbrowsePath);
参数
- browsePath(string)
- 可以是:
- 对象的BrowseName
- 信息模型中对象的路径,唯一表示为使用/分隔的BrowseName值序列
返回
- IUAVariable
- 与请求的变量匹配的 C# 对象。
示例
以下示例显示的是返回的 C# 对象,该对象与
Motor1
对象的 Speed
变量相对应:var currentSpeed = Project.Current.GetObject("Motor1").GetVariable("Speed")
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Motor1/Speed");
提供反馈